This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA3221:这些器件中的三个或四个是否可以在同一I2C线路上使用?

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: INA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/655732/ina3221-can-three-or-four-of-these-devices-be-used-on-the-same-i2c-line

部件号:INA3221

根据数据表1 (见下文),INA3221似乎可用作四个单独的从属设备,针A0分别连接至GND,VS,SDA或SCL。

目前在我们的设置中,我们有三个INA3221 ADC: 第一  个INA3221 ADC有A0连接到GND,并且工作正常。 第二  个INA3221 ADC有A0连接到VS,并且工作正常。  第三 个INA3221 ADC A0引脚连接到SCL,其中100.0011万为 0xF424B。  我们已使用相同的方法对ADC 1和ADC 2进行编程,但没有获得ADC 3的任何读数。   

我假设三到四个INA3221 ADC可以在同一I2C线路上使用吗? 或者这很可能是我们的代码中的问题吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Les Warshaw87,

    三个INA3221可用于同一行。 您的问题必须是编程或硬件问题。 由于您使用与其他两个INA相同的编程方法,我假设您的代码正常,因此让我们通过查看原理图开始故障排除。 请将您的原理图附在此帖子上。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复! 这有助于缩小解决方案的范围。  我们认为它可能是软件。 随附第三个INA3221的示意图。  如下所示,A0与SCL绑定。  我们已经对PCB进行了连续性测试,以确认这一点。 有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Les Warshaw87,

    我认为您的原理图没有任何问题。 我与我的经理讨论您的问题,他怀疑这可能是时间问题。 为此,我们建议您调整时间。 加快或减缓SCL和SDA。 通常,速度为400kHz,尝试100kHz。 如果以1MHz运行,请尝试较慢速度。 请告诉我这是否可以解决问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿,Les Warshaw87,

    我们有一段时间没有收到您的信息。 您是否成功地与第三个INA3221建立了通信? 我假设您目前已经解决了问题,但如果您有任何疑问或疑虑,请将其发布回论坛。

    此致,
    Peter Iliya
    电流感应应用