This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA233:TPS2.4751万和INA233共用一个电流感应电阻器

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: INA233
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/660335/ina233-tps24751-and-ina233-share-a-single-current-sense-resistor

部件号:INA233
主题中讨论的其他部件: TPS2.4751万TPS2.475万

尊敬的先生:

我们的客户将使用 TPS2.4751万和INA233共享电路中的单个电流感应电阻器,如下所示。 请帮助检查  是否对电流和电压测量精度有任何影响? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam,您好!

    我认为重要的是,我们要知道,每个部分都不会使另一部分负荷。 我看到您将VBUS引脚连接到INA233输入引脚以及TPS2.4751万感应引脚。 VBUS引脚的输入阻抗为830kOhms。 如果没有真正的分析,我不知道这会产生多大的影响。

    INA233输入端的共模电压是多少?

    此致,
    Peter Iliya
    电流感应应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Peter:

     INA233 VBUS引脚将从IN-更改为IN+。 共模电压为12伏。  谢谢!

    此致,

    Sam Shyu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Peter:

    此电路是否存在任何问题? 谢谢!

    此致,

    Sam Shyu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sam:

    我们的器件本质上是差动放大器,因此不应影响TPS2.4751万。 我已经联系了电源开关团队,他们已经看到他们的TPS2.475万器件与其他电流并联监视器共享并联电阻器,没有问题。 TPS2.475万可能会在输入偏置电流中稍微引入一些错误,但由于它位于uA中,因此这是可以忽略的。

    总的来说,您提供的示意图没有任何重大问题。

    此致,
    Peter Iliya
    电流感应应用