This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA180:保护器件免受超过26 V的瞬变影响

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: INA180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/652235/ina180-protecting-the-device-against-transients-greater-than-26-v

部件号:INA180
主题中讨论的其他部件:Tida-0.0302万

尊敬的各位:

我正在处理汽车应用中电磁阀的电流感应应用和控制电路,控制电路具有一个与电磁线圈平行的自由转动二极管和缓冲器电路。

在数据表(第25页)中,我想实施如附图所示的电路,并想提出一些问题,希望得到一些建议或指导

(1)模拟电磁阀和自由转动二极管,我可以预期一个16-18V的电感电压峰值(没有自由转动二极管,它高于30V),我应该用什么来保护齐纳二极管D2/D3

我认为18伏?

(2)我的二极管实现是否正确放置和连接数据表建议电阻值小于10欧姆4.7 欧姆是否正常?

编辑:我还想知道是否使用特定的齐纳二极管系列(反应时间正确),或者是否使用任何标准齐纳系列(如BZX55C(500mW))?  

非常感谢您的指导,我们非常感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter,
    由于假期原因,我们的回复将会延迟。 在平均时间内,请查看TIDA-0.0302万,了解如何为电流并联监视器提供一般瞬变保护。 我们将在接下来的几天内详细检查您的问题,并回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason。

    我完全理解这是节假日,没有任何问题,谢谢你的链接,我的想法似乎是正确的,但对我来说,主要的问题是zeners和Resistors的实际值。

    假期快乐
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jason。

    我已经通读了TIDA参考设计,还搜索了TI应用说明,所有这些都似乎显示/解释了作为高侧 电流测量的保护。

    这正是我的问题所在,我不确定在  低侧电流测量和负载转储中瞬变的影响,以及如何在低侧配置中保护INA180,参考设计和中清楚了高侧的基础知识  如何将其应用到设计中,但正如所说,在低侧配置中实际上没有任何内容,它是以下任一项

    (1)它对设备没有影响

    (2)您可以应用与高侧完全相同的保护  

    在数据 表中,参考也是高侧  

    我感谢这里的任何帮助或指导,因为我不是一名经验丰富的模拟设计师  

    来自TIDA参考设计

     从数据表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter,
    如果您担心ESD zaps等因素造成的瞬变,则无论高侧或低侧配置,都应应用相同的保护,因为在峰值中,这些电压可能是数百至数千伏。 现在,如果您担心0V至24V共模(在这种模式下,电压峰值可能超过26V)中的几伏过冲,那么低侧配置就不太适用了,因为您的共模始终位于0左右。 您可能仍会在快速边缘周围出现地面下的过冲,您应小心操作,因为输入应保持在-0.2V以上(对于ina180,其他零件不同。 这是指定部件的位置,如果过低,ESD电池可以开始激活。)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jason:

    感谢您的回复和良好建议,

    如果我理解正确,基本上我可以实现参考设计所示的保护电路连接,并尝试查找/计算齐纳二极管或Tranzorb二极管的正确值。

    从参考设计上看,Tranzorb二极管效果不是很好,而使用的zeners可以提供更好的保护。

    因此,这让我想到TI,您会推荐什么作为我们使用INA进行低侧测量的基本电路 ,因为我更关心来自感应线圈的峰值,而不是ESD  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Peter,

     

    Jason让我与您合作,以防您有进一步的问题。

     

    理论上,NMOS的排卸端子会遇到0V至~12.5V的PWM信号。 实际上,根据PCB的制造效果,会出现过度的现象。 也许这是您看到18V的地方?

     

    源端子应始终保持在地面水平。 正如Jason指出的,配置为低侧感应,INA180看到的共模为零伏,绝不能为18V。 我觉得保护二极管其实是没有必要的。

     

    但我期待着你们进一步发表意见。

     

    请注意,广

    应用程序支持-电流感应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Guang。

    非常感谢您的回复和宝贵信息。

    我与您和Jason得出了相同的结论,我感谢您花了所有时间和精力与我讨论此问题,现在我确认了这一点,让我更有信心继续进行设计。

    我想我会将低通滤波器放在INA前面的另一个问题 ,您是否建议使用LPF,

    再次非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Peter,

     

    是的,数据表中的9.1 Tm3部分所述的滤波器是可选的,可用于 提高 信号质量。 通常 ,我们建议使用此类过滤器,因为 它不会占用太多空间/成本。   

     

    请注意,广

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Guang,

    感谢您的信息和确认,我是LPF的狂热爱好者,我喜欢到处使用它们 :)

    玩得开心