This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP9.1051万:CM被 测设备引脚处电压为零

Guru**** 2507685 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/660413/lmp91051-zero-voltage-at-the-cmout-pin

部件号:LMP9.1051万

您好,

我是否正确理解,如果VDD和VIO针脚连接到电源(3V3),那么 即使未连接其他针脚,CMOUT针脚处也应显示默认的1.15V值? 因为我可以在CM被 测设备上看到0V,这是否意味着LMP9.1051万设备有任何问题? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Andrey,
    是的。 当VDD= 3.3V时,CM被 测设备的默认值为1.15V。 您能否分享您的原理图? 3.3V电源中的电流是多少?

    此致,
    Jose
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jose,

    可能是焊接时出错了。 现在我正在使用另一个,CMUT一切正常。
    感谢您的回答!

    巴西,

    安德烈