This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA365-Q1:布局Q,将其用作比较器以及电路中的放大器

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA365-Q1, OPA365
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/655897/opa365-q1-layout-qs-to-use-it-as-comparator-as-well-as-an-amplifier-in-a-circuit

部件号:OPA365-Q1
主题中讨论的其他部件: OPA365

我们的一位客户正在尝试使用OPA365-Q1实现双重功能(反映所有这些功能的原理图必须通过PM或类似方式私下共享):

一方面,他们希望将其用作比较器;另一方面,他们需要将其输出用作集成电路的放大器。 由于他们的实施不起作用,而且与模拟数据存在偏差,因此他们对此部分有几个问题:

  1. OPA365-Q1是否可以实际用作具有以下估计值的比较器:4V/us < d (UeIN+)/dt < 40V/us,而UeIN-是常量(近似值)。
  2. 如果Uaus_1相对于接地实际输出0伏电压,那么Uaus_1的最大偏移量有多大。 此输出处是否存在与电路的任何功能相关性。 如果是,如何量化这些依赖性?
  3. 上升或下降边缘(脉冲)在输出中的传播延迟有多大?
  4. 输入处的脉冲宽度(UeIN+)小于传播延迟时发生的情况

谢谢,此致,
西蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    OPA365可配置为比较器,但其最大转换速率为25 V/us,因此输出响应比40 V/us输入条件慢得多。

    我不确定您所指的"Uaus_1名称是什么,请您澄清一下。

    要查看传播延迟,它将取决于电路配置,并由放大器的相位响应确定。 根据放大器闭环响应的确切相形,实际不同的频率将被延迟。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jacob,


    我已向您发送了一份带有示意图的PM,以便您可以查看并返回答案。

    谢谢,致以诚挚的问候
    西蒙
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    查看示意图,客户需要使用比OPA365更快的设备来实现他们所需的规格。 在40 V/us时,OPA365显示比较器级几乎没有输出。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jacob,

    哪一个更快的零件可以满足要求?
    这一新建议如何符合4个问题的清单。

    谢谢!

    西蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Simon:

    实际上,我建议使用我们比较器产品组合中的专用设备。 它将使设计更简单,并且专门针对回转进行了优化。

    此致,