This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV421EVM:DRV421EVM

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/653028/drv421evm-drv421evm

部件号:DRV421EVM
主题中讨论的其他部件:DRV421

您好,

AM正在开发一个残余电流传感器1-20mA交流/直流,并且存在磁屏蔽问题以及传感器的最低灵敏度问题。

1.地球的磁场使传感器在某些磁芯方向饱和- AM正在设计适当的屏蔽,希望能就此提供一些指导。

2.初级导体能够在间隙处产生1~2uT的通量密度-这足以产生准确的输出吗? AM使用20K并联电阻器。

此致,

拉吉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rajiv
    由于假期的原因,需要几天时间才能完全回复您。
    同时,您到目前为止做了什么屏蔽? 您试过Mu金属或其他产品吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason,

    我一直在运行FEMM模拟,使用直径和横截面稍大的同心Mu金属环,以及与传感器位置偏移+/- 90度的两个间隙。  这似乎从感应总成和它的间隙中带走了大部分的地球通量。 尚未进行任何实时测试。 目前,请小心放置传感器总成,以免受到接地影响并运行我的测试。

    顺便说一句,我似乎把它张贴在了错误的论坛上-它应该是在当前的传感论坛上...

    此致,

    拉吉夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajiv

    感谢您的耐心等待。  MU-metal将是最好的护罩。  还有一些其他问题需要您担心。  首先,您希望您的磁增益尽可能高。  这将有助于某些偏移(请参阅 DRV421系统参数计算器)。  这将向您显示一些错误贡献如何更改。  磁增益越高越好。  另一个问题是在降低转弯次数的同时仍能维持保持零件稳定所需的电感。  (请参阅 使用DRV421进行设计:控制环路稳定性)。  磁芯也可被磁化,从而产生偏移。  DRV421具有消磁功能,但为了使其正常工作,它需要驱动具有足够电流的线圈以正常工作。  当Rshunt为20K时,电流将显著降低,并且可能无法使磁芯消磁。  您可以通过在消磁功能期间放置开关或添加二极管绕过Rshunt来绕过这些开关。