This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA857:OPA857负偏倚

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA857

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/660144/opa857-opa857-negative-bias

部件号:OPA857

是否有任何方法可以使OPA857在负偏压下运行?

我有一位客户想要将设备的GND (-3.3V)和Vs (0V (GND))偏移。 这似乎是可行的,但我无法让设备用这些电压进行模拟。

我想知道是否有任何内部电路不允许这种情况发生。

是否有任何方式可以修改模型以使其以这种方式工作?

感谢您的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有人有机会查看上述请求?

    您能否给出您何时能够提供信息的时间范围?

    感谢您的帮助!

    Richard Elmquist
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Richard:

    OPA857可以与您建议的电源一起使用,但控制和测试引脚都需要相对于新的电源电压进行适当偏置。 您还需要确保我们的输出共模违规没有输入。

    我看了一下TINA模型,它似乎与您提到的电源电压不一样。 该部件在转换供应时不会出现问题,这可能是因为模型不是为该类型的操作而设计的。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jacob,
    非常感谢您的回复!
    祝您度过美好的一天!
    Richard Elmquist