This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLE2301:补偿计算

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TLE2301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/659653/tle2301-compensation-calculations

部件号:TLE2301

数据表显示了补偿电容器的选择,但未给出计算结果。

是否有可用于选择cf1和cf2的计算?

感谢您的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有人有机会查看上述请求?

    您能否给出您何时能够提供信息的时间范围?

    感谢您的帮助!

    Richard Elmquist
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Richard:

    遗憾的是,我搜索有关补偿TLE2301的信息时没有得到任何结果。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thomas
    客户是否必须遵循任何规则来正确补偿TLE2301?
    他们是否应该仅使用数据表中列出的电容器值?
    请告诉我客户应该遵循的最佳路径。
    感谢您的帮助!
    Richard Elmquist
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Richard:

    除了数据表中所示的简化示意图之外,我们没有关于TLE2301内部设计的任何详细信息。 它没有为我们提供确定如何计算薪酬值所需的信息。 因此,某些工作台测量可能会提供最快的前进方向。

    我的建议是以数据表图24和26中所示的cf1 = 15 pF和cf2 = 39 pF开头,即使 它们所工作的特定电路可能与所示的不同。 运行小信号方波输入,以便 在输出端观察到1 kHz,20 mVpk波形。 确保输出驱动预期负载。 查看输出波形,特别是输出方波上的过冲。 使用模拟工程师袖珍参考图34和35中的瞬态过冲信息来确定相位裕度。 如果输出方波过阻尼,圆形上升边缘而不是上升边缘上的过冲,则TLE2031可能会被过度补偿。 如果需要更多带宽或更快的响应时间,请尝试按比例减少cf1和cf2。

    以下是药格参考的路径: www.ti.com/.../slyw038b.pdf

    向输入信号添加直流偏移是一个好主意,这样输出直流电平可以通过零交叉点及以上移动。 查看小信号方波保持与直流偏移大致相同,从而使输出从正,零到负移动。 如果过冲在任何点变得过大,则补偿放大器,使其在该点处于可接受的范围内。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Richard:

    我还想像Thomas一样,使用一个小信号方波并优化cf1和cf2,以在TLE2301输出时获得可接受的振铃。
    数据表°°单位增益仅为30 μ A/35 μ A时的相位余量,如图19显示相当大的振铃。 不是很好 因此,必须根据您的应用情况调整cf1和cf2。 不要遗漏Rs!

    如果有用,我从一个应用程序中知道,TLE2301用作单位增益推杆(增益=+1),cf1=47p,cf2=39p和rs=4R7。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thomas和Kai
    非常感谢您的帮助!
    我感谢您总是能如此迅速地回答我提出的问题。
    祝您度过美好的一天!
    Richard Elmquist