This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA847:运算放大器的噪声值

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA847

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/652028/opa847-noise-figure-for-op-amps

部件号:OPA847

你好  

我想将OPA847用作50至500kHz之间的接收器的增益块。

我正在将Keysight ADS与 TI网站上的工作空间配合使用,并使用SPICE模型与ADS S参数解算器模拟噪声数值。 结果的准确性如何? 是否有人使用电子表格来计算运算放大器噪声参数的噪声数值?  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我将您的主题转移到我们的TI模型支持小组。 我不确定我们的设备如何在ADS中进行s参数分析。 我们确实对复杂的AND和输出阻抗进行了建模,但我不确定反向隔离测量的准确性。 我们的建模团队工程师之一可以更详细地解释。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好


    模型支持组是否有任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Izik

    有一个应用手册给出了运算放大器噪声数值的方程式。
    标题 是高速运算放大器的噪声分析, 您可以通过在TI.com上搜索 文献编号 SBOA066来下载它

    应用手册深入介绍了聚光噪声性能,并在第7节-计算噪声数值中给出了详细的噪声数值方程式。

    请查看应用手册,如果它没有回答您的问题 ,请通过回复此主题告知我。

    此致,
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请参阅随附的电子表格,我尝试按照应用说明第8节中的示例进行操作。 请告知,这些数字不能累加。

    此外,您能否解释一下我的ADS噪声数值模拟是否准确。  

    谢谢

    e2e.ti.com/.../op-amp-noise-figure.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Izik
    什么是"数字不能累加"?
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅我上一封邮件中随附的电子表格,当您尝试计算示例中的公式21时,您获得的结果与应用说明中的结果不相同
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Izik

    请参阅随附的电子表格。 旋转以红色字体显示。
    我不清楚您是否使用了输入 端接电阻器,因此每个案例都添加到电子表格中。
     电子表格 的结果 与应用说明中的结果稍有不同,但它们之间似乎一致。

    请注意 ,OPA847 的最小 稳定增益为12 V/V,大于您选择的增益。
    当您比较计算的和模拟的噪声结果时,这可能很重要。

    此致,
    Johne2e.ti.com/.../op-amp-noise-figure_5F00_revd.xlsx