This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2188:设计中的2个或更多斩波运算放大器的心搏频率

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2188, INA188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/660450/opa2188-beat-frequency-of-2-or-more-chopping-opamps-in-design

部件号:OPA2188
主题中讨论的其他部分: INA188

大家好,

我的客户在其设计中使用OPA2188和INA188,并且存在节拍频率问题。

您能否告诉我,当我们在设计中使用2个或更多切碎器时,我们应该注意什么?

如果有材料可以解释,您能否与我分享?

谢谢!

此致,

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai,

    为了避免与斩波频率相关的问题,我建议在每个阶段使用切碎器,其切碎频率大不相同(OPA2188和INA188具有相同的切碎频率),因此其中两个不可能重叠(同步); 否则,第一级的信号需要在低于切碎频率时进行过滤,然后再被送入下一级切碎器。

    但是,从您的实际情况来看,最好避免在连续两个增益阶段中使用斩波器。  由于与第一级偏移和漂移相关的误差将通过第一级增益而增加,然后再送入第二级(一切相等),因此它应主导总输出误差-因此, 第二阶段无需使用切碎器。