This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL441:通过对数放大器后交流元件丢失

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TL592B, TL441

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/652658/tl441-ac-component-lost-after-passing-logarithmic-amplifier

部件号:TL441
主题中讨论的其他部件:TL592BTL592

您好,

我正在尝试构建一个锁定放大器。 此放大器需要在3.58MHz正弦波下工作。 我使用TL441作为对数放大器,TL592B作为线性放大器,然后将参考信号和测试信号输入到乘法器AD734。 由于测试的信号太低,我必须使用两个级别的放大器。 但是,经过TL441后,测试信号中的交流组件丢失。 E2E社区中的任何TI专家或任何朋友是否可以提供解决此问题的建议? 或TL441不能应用于此频率范围。

提前感谢您的参与,

TI用户

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jundong,
    您能否提供此电路的原理图和示例波形? 这将大大有助于解决此问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    很抱歉回复太晚。 我需要咨询我的顾问,以便我分享我们的原理图。 16引脚的芯片(IC3)为TL441。 8针芯片(IC1)为TL592,14针芯片(IC2)为AD734。

    主板底部有三个BNC连接器。 "signal rec"(信号记录)是指接收器发出的信号。 "RF gen"是指来自射频发生器的信号。 "Transs Antenna (变速器天线)"是指 连接至变速器天线的接头。

    由于检查整块板没有给我很好的结果,我单独检查了TL441。
    我检查了应该连接到TL592的IN+和IN-的点。 来自信号发生器的信号为3.58MHz。
    来自发电机的信号为0.2V (这是我们可以从发电机获得的最小电压)。 TL441的PIN4处测得的电压为78mV (因为它是由Fluke测量的,Fluke探头具有一定的衰减)。 IN-处的电压为4.78V (AC+DC),IN+处的电压为2.55V (AC+DC)。 然后我分别检查了交流和直流组件。 我发现IN-为0.04V (交流),IN+为0.02V (交流),这意味着电压值主要来自直流元件,而交流元件非常小。 我检查了频率,但它不可读。
    感谢您乐于帮助我们解决我们的锁定放大器问题。
    此致,
    Jundong
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jundong,

    请使用示波器而不是手持式数字万用表重复测量。 数字万用表不能准确测量几百千赫兹以上的交流电压。 示波器还将指示是否存在任何异常的夹紧,振荡,失真或噪音,而DMM测量绝对不会出现这些情况。

    我绘制了您的原理图,它看起来不错。 鉴于TL441和TL592B部分来自TL441数据表,我不会期待出现任何重大问题。 我发现的一件事是您在TL441的+in和-in针脚处测得的电压。 在正常操作下,我希望这些电压非常接近相同的电压。 您看到的IN+= 2.55 ,IN-= 4.78 ,这表明情况并非如此。 根据这些输入值,我希望IC1引脚4的电压为-4伏左右。  

    您可能还需要调整布局。 虽然3.85MHz并不是非常高的频率,从这个角度来看不会导致布局问题,但较小,更直接的布局可以最大程度地减少信号环路区域,使用接地平面,并将电源电容器放置在他们所供电的设备附近,通常性能应该更好。 尤其对噪音和外部干扰不太敏感。

    这两篇文章介绍了一些布局的基础知识,但其中涉及的一些主题不一定适用于您的设计。  

    http://www.ti.com/lit/an/szza009/szza009.pdf

    http://www.ti.com/lit/ml/slyp167/slyp167.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex,

    感谢您的回复,感谢您查看示意图。

    我使用了Fluke 190-504/S 500 MHz ScopeMeterRegistered测试工具,它实际上是一种示波器。 您可以查看此工具的网站: en-us.fluke.com/.../fluke-190-ii-portable-oscilloscope-190-504-s.html。 它可用于高频信号,也可显示波形。

    我得到IN+= 2.55 ,IN-= 4.78 ,因为我在试验电路板上布局TL441,没有其他芯片。 这意味着我没有TL592B的反馈电阻器,电路不对称。

    您说原理图看起来不错,但我不知道为什么它仍然不能正常工作。

    非常感谢您的帮助。

    此致,
    Jundong