This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA213-Q1:转换输入共模

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: INA213

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/660316/ina213-q1-shifting-input-common-mode

部件号:INA213-Q1
主题中讨论的其他部分:INA213LM2.7762万

在使用INA213的设置中,我的输入共模范围将违反-0.8V的负VCM。 数据表提到-0.3V max

是否有任何想法,如何将其转移到安全操作区域?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Analog先生,您好!

    这种共模(CM)冲突是仅暂时发生还是在系统正常运行期间呈现给INA213的共模?

    如果是临时活动,您可以查看我们在常见问题帖子中的想法,网址为:
    e2e.ti.com/.../3610.dealing-with-device-protection-when-you-cant-exceed-0-3v

    如果-0.8V是您的正常工作CM,您可能会被迫使用一些电压隔离组件。 显然,您可以尝试使用CM范围较低的另一零件,也可以尝试使用负电荷泵产品(如LM2.7762万)将INA213的接地引脚从0V切换至-0.5V或更低。

    此致,
    Peter Iliya
    电流感应应用