This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA126:单电源问题

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: INA126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/659710/ina126-single-power-supply-problems

部件号:INA126

你(们)好 我在使用带称重传感器的INA126时遇到问题。 我的配置是:输入共模电压= 2.5V。 电源= 5V/0V。 参考电压= 0伏。 我想知道输出电压的限制。

例如,在下图中,我知道如果我使用的是参考电压= 2.5V,则电压将介于0.6V - 4.3V之间。

感谢您对此提供的任何意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Frederico,

    INA126的输出限制为800mV - 4.25V。  

    用于生成此树桩图解的INA工具可从以下软件部分的附加链接下载。

    此致,


    Errol Leon
    德州仪器(TI)
    精密放大器应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Leon!

    我不知道这个INA工具。 我将使用它来模拟其他配置。

    可能我需要的是使用对称供应... 我想将电压降至接近实际零电压。

    此致。