This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903-Q1:LM2903V LM2903AV LM2903差异

Guru**** 2533070 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/659988/lm2903-q1-lm2903v-lm2903av-lm2903-difference

部件号:LM2903-Q1
在“线程:LM2903”中讨论的其它部件

大家好,

我们可以在TI.com中看到不同的LM2903版本。 在数据表中,这些部件没有明显的区别。 您是否可以对此提供意见,以便我的客户可以毫无顾虑地正确下单?

LM2903VQPWRQ1  
LM2903AVQDRG4Q1  
LM2903AVQDRQ1  
LM2903AVQPWRG4Q1  
LM2903AVQPWRQ1  
LM2903QDPWRQ1

此致

Michael  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Michael:

    这些都是AEC-Q100,因为部件号以"Q1"结尾。

    电气表注释中记录了这些差异(注释2:VCC MAX = 30 V (对于非V设备),32 V (对于V后缀设备)。

    "A"表示更好的偏移规格(2mV对7mV)。

    "V"表示30V最大电源电压

    它们都基于相同的刀版,因此它们在功能上是相同的。 差异在于生产最终测试的极限值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul,

    感谢您的回复。 很好的地方

    此致
    Michael