This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA140:OPA 140解释模拟结果。

Guru**** 2512195 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/659805/opa140-opa-140-interpreting-simulation-result

部件号:OPA140

你(们)好

我是ANLOG ELECTRONIC的新用户。

我购买 了DIYAMP -SOIC-EVM来训练自己使用运算放大器,但我尚未测试实际电路。

我是从OPA140开始的,我的问题是关于在附件中找到的电路模拟。

我无法理解模拟的结果,我的意思是在某些频率范围内看不到增益=2。

考虑 电路中的组件值: 进行数学运算时,极值为零:  FP= 1.59 MHz  , FZ = 0.796 MHz, FC =0.589Mhz  (1/(6.28 * 270E-12*1000)

这是一个极,一个零,彼此非常接近。

基本上,我不明白 哪一个是BW的上限,哪一个是 该电路的效用。

非常感谢您的帮助

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alejandro:

    您的模拟电路附件没有提供给我们。 请重新发送。

    此致,Thomas
    精密放大器应用工程