This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393-N:输入电压电平

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/659892/lm393-n-input-voltage-level

部件号:LM393-N

您好,先生:

作为标题,因为我们有机会 在输入引脚上具有+/- 500mV电压电平。

我们已经使用并看到了LM393DR

建议的工作条件为0至(V+)-1.5v。

绝对最大额定值为-36V至0.3

看起来不符合规格。

很遗憾,我找不到其他解决方案可以做到这一点。

如果我错过了,您可以帮助再次确认吗?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shu-Cheng您好!

    500mV将违反绝对最大输入规格。 将输入引脚拉至GND以下可能会导致错误触发或闩锁。

    可以使用肖特基二极管和串联电阻夹紧负极部分。

    由于比较器不需要绝对电压,而只需要相对电压电平,因此可以使用电阻器网络对输入进行电平转换。

    您能否提供一个示意图?