This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP9.2064万:有效(无噪音)位数

Guru**** 2505795 points
Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/651927/lmp92064-number-of-effective-noise-free-bits

部件号:LMP9.2064万
主题中讨论的其他部分: INA226

您好,

我目前在定制电路板上使用LMP9.2064万,为了进行比较,在LMP9.2064万 EVM电路板上使用LMP9.2064万。 EVM板和自定义板具有相同的行为和非常相似的电路设计。

在分析有效分辨率(以位为单位)后,我发现两个ADC (电流路径和电压路径)上的最低4位都非常嘈杂。 我可以对这些值进行平均计算,这很好,但12位ADC只有8位有效分辨率,似乎噪音有点大。 我以为12位ADC会有大约2位的噪声。

 这种噪音是意料之中的吗? 是否必须拆分V_DIGITAL和V_ANALOG输入才能获得更稳定的读数? 还是125kSps的折价?

提前非常感谢

和快乐假期

Lukas Eckert

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Lukas:

    只要VDIG和VDD电源与靠近VDIG和VDD引脚的电容器旁通,则不拆分这些电源应该不是问题。 此外,REFC引脚也肯定具有旁路电容器,但这应该是EVM板的标准配置,我可以看到。

    根据您的数据,您可以看到分流电压测量值为300uVpp噪声,总线电压测量值为7.5mVpp噪声。 2^4 - 1 =15个计数* 20uV = 300uV和15个计数*500uV = 7.5mV,其中20uV是当前ADC LSB,7.5mV是电压ADC LSB。

    您是否测量过总线电压轨上的噪音或电流噪音? 您的共模电压,电流值和并联电阻值是多少? 这些都在室温下吗? 您是否有机会将主板置于Faraday机架(金属盒)内并再次检查噪音? 我认为这些是您可以期望的整体价值。 我不确定LMP9.2064万的内部ADC是SAR还是 Δ-Σ,但12位ADC很可能是SAR,这意味着没有内部平均值。

    如果您将LMP9.2064万与非常相似 的INA226进行比较,您会发现这种内部平均值是如何有意义的。 对于INA226,内部ADC是一个500kHz,16位 Δ-Σ ADC,其中可调整转换时间(或平均值)。 在最低转换时间140us (平均约70个样本)时,输出噪声为25uVpp。 参见数据表中的下图。

    将其与无平均值和8倍以上的LSB与LMP9.2064万进行比较,您可以观察到300uVpp噪声,这似乎并不不合理。

    祝您一切顺利,

    Peter Iliya

    电流感应应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Peter,
    感谢您的快速回答以及与INA226的解释/比较。 现在更有意义了。

    该传感器用于低压侧测量,因此共模电压接近0V。

    我还检查了5V总线电压轨上的噪声,发现用于为传感器供电和测量负载的降压转换器发出一些周期性(2.5us) 300mVpp噪声。 这也不理想,但LMP9.2064万的同时电压和电流测量应将此影响降至最低。

    我将使用软件侧中位滤波器滤除噪音。

    再次感谢
    Lukas Eckert