This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA170:OPA170AIDRLT输出稳定

Guru**** 2385000 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA170
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/659449/opa170-opa170aidrlt-output-stablisation

部件号:OPA170

大家好,我需要有关运算放大器OPA170AIDRLT的建议。 我需要在所有噪声传感器的运算放大器分流器输出处使用100N电容器
但这可能会导致输出振荡。 将电容降低到100p可消除振荡,但对于我的应用,我需要输出100N,这样我可以做些什么来确保输出时不会出现振荡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Siddharth:

    使用OPA170的电路配置是什么? 根据您的应用,您可能能够在电路输出上使用隔离电阻器,这将帮助您驱动更大的电容负载。 请查看TI精密实验室10.5 ,它将详细讨论此问题。
    training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-stability-5

    如果您能提供有关您的应用程序的电路图和详细信息,我们将能够为您提供更好的帮助。

    最佳,
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我已经试过50欧姆的RISO电阻器,然后又试过100欧姆,但没有运气。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 您能否提供您的电路配置? 如果没有进一步的信息,很难建议下一步行动。

    -Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以通过我的电子邮件ID siddharth.mohan@keysight.com与我联系吗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Siddharth:

    我向您发送了朋友请求,请接受,我们可以通过私人消息聊天。

    -Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,OPA170在单位增益配置中驱动时,它可以驱动多少电容而不会产生振荡。 我在数据表中看到,它具有稳定的300p低电容
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Siddharth:

    300pF是在不使用任何其他补偿技术的情况下,以单位增益稳定驱动的最大上限负载。

    -Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,这没问题,但正如我所提到的,此情况下的应用需要驱动110n电容负载,那么在这种情况下适合/推荐的补偿技术是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如我在前面的回答中所提到的,R_ISO补偿是我们在这种情况下要尝试的第一件事。 还有其他技术,如具有双重反馈的Riso。

    我现在正在查看您的电路,我将尝试提供一些进一步的建议。

    -Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,尝试其它技术将非常有帮助,因为RISO没有给予很大的缓解。