This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA196:使用INA 196进行交流电流感应

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: INA196, INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/650710/ina196-ac-current-sensing-using-ina-196

部件号:INA196
主题中讨论的其他部件: INA240

您好,

 根据数据表,INA196的带宽为500kHz。
我需要使用12V @ 200kHz开关测量交流导轨上的电流。

问题1. 是否可以使用INA196实现此目的?

问题2. 如果是,所连接的电路是否可用于此目的?

提前感谢
Deepak V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak,

    这是否为PWM信号,占空比是否固定在50 % ?  此外,我假设此交流信号只是从0跳至12V,而不是从-12V跳至12V,这对设备有效,因为它只是单向的。  但是,关于INA196有一些事情需要了解-首先,建议不要将其与Vsense <20mV配合使用(请参阅 本文)。  如果您希望测量通过感应电阻产生的小感应电压,我会考虑其他产品,如INA240。  INA240专为PWM开关信号而构建,尽管它不是线性放大器,因此在200kHz时可能会遇到一些问题,尤其是当占空比发生变化时(请参阅 本文)。

    我看到你有一个75Ω Ω 感应电阻器,这意味着你可能在测量小电流,是吗?  您考虑的电流范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Deepak,
    有一段时间没有收到您的回复,因此我假设您已经解决了您对该应用程序的任何设计问题。 如果不是这样,或者您有后续问题,请返回并在此处或以新的主题再次发布,我们将立即回复您。