This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OP电流在断电时保持高输入阻抗

Guru**** 2924360 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV342, TLV342S, TLV522, TLV8542, LPV812, LPV802, TLV8812, TLV8802, LPV542, TLV2402, TLV2369, OPA2369, OPA2349, LMC6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/652799/op-amps-maintain-high-input-impedance-when-powered-down

主题中讨论的其他部件:TLV342TLV342STLV522TLV8542LPV812LPV802TLV8812TLV8802LPV542TLV2402TLV2369OPA2369OPA2349LMC6442

尊敬的TI全体员工:

我想知道是否有一个运算放大器能够在没有电源的情况下保持高输入阻抗。

我从linear (dn533f.pdf)中找到了这一点,但我确信TI也有这方面的信息。

特别是我有一个非常高的电阻分区(3 mohm),它进入运算放大器的+输入。

有时,此运算放大器没有电源,但由于使用了电池,电路的其余部分仍可正常工作。

其目的是在高阻抗中保持运算放大器的+输入,否则电阻器分区会显著更改值。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Alessio:

    您可以附加文件dn533f.pdf吗? 我在网上找到的唯一一个没有运算放大器。 相反,它是有关数据备份电源解决方案的设计说明。

    此外,如果您能提供原理图,运算放大器部件号以及应用于器件和3Mohm电阻器的电压,这将非常有用。

    最后,我对"无电源"时电源针脚所看到的阻抗特别感兴趣。 例如,它是高阻抗(例如打开开关),接地,连接到电源设备的输出,还是在某些其他配置中?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然,

    本文档与LT6015/16/17有关,在运算放大器断电时应保持高输入阻抗。

    无论如何,这种运算放大器对我的应用来说仍具有低输入阻抗,因为我需要在+输入处至少100MOhm。

    我的原理图很简单,想象一下,有一个电阻器分区,其中一个可以将函数中的值更改为鱼体参数。

    此分区进入运算放大器的+输入,而-则进入VCC/2周围的固定电压值。

    可以关闭运算放大器以节省电源,但"传感器"和周围的一些其他组件仍由最大功耗为1uA的蓄电池供电。

    有关断电时运算放大器输入阻抗变化的问题似乎来自ESD的内部二极管。

    为了保持输入处的高输入阻抗,我尝试在运算放大器电源上放置一个串行二极管,但没有成功(我的案例预期是3.3V单电源)。

    目前,唯一的解决方案似乎是断开运算放大器输入与切断电流路径的数个N-MOS串联。

    我希望运算放大器的AM输入电阻即使在断电时也至少为100MOhm。

    这就是我打开这个线程的原因。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../dn533f.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alessio,

    请注意,此POST中的"VCC =正极电源"

    无需使输入范围高于VCC即可获得高输入阻抗以进行断电。 有许多运算放大器具有此功能,但是没有好的方法来搜索它们。

    首先查找您喜欢的运算放大器,然后在AMR表中查找输入范围。

    这是TLV342 AMR表。 请参阅输入受最大电压限制,未列为与VCC相关的值,例如"VCC + 0.3V"

    即使输入未被VCC列为受限,也务必亲自询问e2e或测试样品。  

    此表示例提供了更高的置信度,因为输出范围确实提到了Vcc,而输入则没有提到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../AbsMagEnc.pdf

    您好,Ronald:

    我的问题是如何在运算放大器断电时保持高输入阻抗。

    我不想使用TLV342S,因为关机时的功耗高达1.5uA (根据数据表)。

    相反,我可以使用超低功耗运算放大器,如TLV522,它在通电时具有相同的功耗。

    但我需要尽可能降低功耗,以保护电池。

    附加后,您可以看到我的实际配置,以便在没有3.3V可用时切断+/-运算放大器输入的Sin和Cos输入。

    在这种情况下,一切都由电池供电。

    因此在我的情况下,最好使用运算放大器,如果我能够保持高阻抗功能,就可以消除N-MOS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alessio,

    我检查了数据表中的低电流双路(按顺序) LPV802,LPV812,TLV8542,TLV8802,TLV8812, TLV522,LPV542,TLV2402 OPA2369,LMC6442,TLV2369, 和OPA2349。 如果您愿意,您可以自行检查较高的ICC设备,但需要检查怀疑超过30个的ICC设备才能找到一个。 您是否考虑了最大ICC?

    在该列表中,只有TLV2402看起来很有希望。 但是,我不知道断电时的输入电流。 使用该部件号启动新的e2e帖子,因为它不是我的设备,我没有要测试的样品。  

    允许从输入信号吸入或注入多少电流?
    如果是零,我无能为力。 如果有一个小的有限值,我会尝试想出一个缓冲电路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是低ICC类型(TLV522),因为以前(主板版本0)一直提供模拟部分。 所以我选择了有希望的运算放大器。

    现在不再是问题了,因为我切断了模拟部分的电源。

    因此,您可以自由选择运算放大器,它必须是输入和输出轨对轨,单电源(2.5V),双路MSOP8。

    输入电流必须尽可能低,即使在关闭电源时,输入电阻至少为50MOhm。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alessio,

    我检查了数十个运算放大器,没有一个是2.5V和RRIO的,同时阻止了>VCC
    外部输入系列NMOS似乎是唯一可行的选项。 也许,具有较低阈值的BSH103可以正常工作,而不会损失太多的上共模范围(如果栅极与运算放大器相同)。