This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA148:INA148 -常闭引脚

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/658924/ina148-ina148---nc-pin

部件号:INA148

大家好,

我们需要重复使用旧的封装来焊接此组件,但是定义为NC的引脚5不会打开。 我们可以切断引脚以将其与电路板隔离,但首先我们更愿意确认是否可以将其连接到特定电压电平(0.5V),而不会有进一步的影响。

提前感谢您的支持,

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jose,

    引脚5 (NC)未与IC芯片连接,因此与IC自身隔离。 它不应影响引脚5连接到0.5V的设备。

    此致,

    Errol Leon
    德州仪器(TI)
    精密放大器应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!