This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA541:反相

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/653020/opa541-phase-reversal

主题中讨论的其他部件:OPA541

艺术品编号:OPA541

我将OPA541用作使用单个电源的推杆,

我在启动过程中有一个案例,输入被带到GND导轨。 但是,输出将直至正极轨。 我认为这是因为逆相。

我添加了二极管和电阻器来修复这个问题,它确实有一定的作用。 当输入端接至GND分供管时,输出端至少会下降,尽管并非一直接至GND分供管。

我已经包括了一些电路和迹线。

对于要使用的保护电路或零件可能发生的其他事情,您是否有任何进一步的指导?

e2e.ti.com/.../OPA541_5F00_PhaseReversal_2D00_20.1712万292033.pdf</s>29.2033万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您说的完全正确,您看到的是输出上的相位反转,因为超出了较低的共模输入限制。 由于输出只能从电源摆动约3V (典型值),因此在单电源配置中,输出不能低于3V。 添加二极管和电阻器将使器件保持在其共模限制范围内,从而防止反相,但输出仍将饱和,如果您希望输出摆动到地电位,则必须添加负极电源。