This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4032:单端多反馈放大器设计

Guru**** 2896570 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/658449/ths4032-single-ended-multiple-feedback-amplifier-design

部件号:THS4032
主题中讨论的其他部件:OPA2209

我正在为带通滤波器设计单端多反馈放大器。 第四阶带通滤波器的中心频率为1MHz (工作频率应在500kHz和1.5MHz之间)。 我使用FilterPro软件进行设计,并参考了一些其它应用说明,如“SBOA114”。

FilterPro软件生成的电路原理图与 "SBOA114"图1中给出的原理图不同。

我尝试了两个电路原理图(来自FilterPro和"SBOA114"),但无法获得0dB的增益(我获得的增益最大为-6.97dB)。 有人能指导我如何通过更改电路中的无源器来增加输出增益吗? 我当前正在使用四阶带通滤波器中的OPA2209。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您能否分享您当前使用的原理图?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jacob,

    将原理图作为附件发送。 到今天为止,我已经对这条赛道做了更多的实验。

    我发现为了增加增益,我只需改变第一个滤波器的电阻值R6和R2,第二个滤波器的电阻值R3和R7。 但对于某些电阻值,我发现谐波会大幅增加(当基频为0dB时,会增加到-30至-40dB)。 我想知道 在选择电阻值(例如从运算放大器推断谐波内容)时,必须考虑运算放大器的哪个参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhijit Pethkar,

    您正在设计第4阶带通滤波器。 使用此滤波器,您有两个高通滤波器,然后是两个低通滤波器。 由于滤波器的带宽,在 低频角或低通滤波器(3dB @ 1.5 MHz) 在理论高频角之前开始衰减信号带宽之前,高通滤波器(3dB @ 500kHz)尚未达到最终增益值。 对于这两个滤波器对,根据定义,3dB频率会对这些频率的电路增益产生衰减。 要解决此问题,请使用7dB的增益设计电路。 请注意,您的电路不是"损坏"的,实际上它的工作方式与设计完全相同。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bonnie:

    感谢你的帮助。 增加增益后,我可以使用谐波较少的滤波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我很高兴。 我很高兴这是一个简单的解决方法。

    将来,您可能需要考虑使用TI的过滤器设计器(www.ti.com/.../webench-filters.html)。

    该软件将为您提供滤波器的推荐设备,模拟结果以及推荐的电阻器和电容器。 它还允许您在Sallen-Key和MFB过滤器之间切换。 如果您未经测试,软件将为您提供BOM。 模拟结果包括交流增益和相位,步进响应,正弦波响应,组延迟和噪声。 使用TI Spice执行模拟,并使用器件的宏模型。

    我想你会发现你会看到更多的信息,这个网站将提供. 为了便于您参考,Filter Pro软件是本网站的主干,因此您不会看到任何差异。

    使用此软件玩得开心。 这是一个很好的设计工具。