This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VCA2617:VDDR信息

Guru**** 2512905 points
Other Parts Discussed in Thread: VCA2617, VCA5807

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/659652/vca2617-vddr-info

部件号:VCA2617
主题中讨论的其他部件: VCA5807

大家好,

我想使用VCA2617进行新设计。 我将它用作VCA5807的后放大器。 在数据表中,有两个引脚(引脚3和引脚6)标记为VDDR和GNDR,与未指定的参考电源相关。 这是什么? 数据表中没有关于它的任何内容。 我必须如何处理它? 看着评估模块,我发现它必须连接到电源(5V),并通过2.2uF加100nF绕过它.....为什么?它的功能是什么? 感谢您的重播。

此致

Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andrea:

    VDDR是参考电源电压。 旁路网络用于滤除低频噪音。