This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA194A-Q1:转换速率的最小值

Guru**** 686160 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/659579/ina194a-q1-on-the-minimum-value-of-slew-rate

部件号:INA194A-Q1

大家好,

我的客户对转换率有疑问。

数据表的典型值为1 V/us。

但是,没有对最小值的描述。

最小值是多少?

此致,
Koji Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Koji:

    我们不会对INA194-Q1的转换速率执行最大和最小测试,也不能说出最小值。 实际上,您可以保守地假设+/- 30 % 批次之间的差异。 这意味着在数据表中相同测试条件下的最小转换率为0.7V/us;但是,TI不对此假设负责,因为我们没有指定任何批次间的变化,也没有指定最小和最大转换率。

    Peter Iliya
    电流感应应用