This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL103WA:OP-Amp场故障

Guru**** 1826740 points
Other Parts Discussed in Thread: TL103WA, LM358, TL103W
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/650438/tl103wa-op-amp-field-failure

部件号:TL103WA
主题中讨论的其他部件: LM358TL103W

此部件用于警报器/麦克风产品。 如果麦克风是按键式的,则PA不会启用。 该信号发送到微控制器,但运算放大器之间的电压为零。

客户电源为12至14伏(车辆蓄电池)。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bret,

    很抱歉,您在使用此设备时遇到了挑战。 您是否能够提供更多详细信息? 根据您提供的信息,很难说出可能发生的情况。 任何调试信息或原理图都非常有用。

    最佳,
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:

    对不起,我想添加一个示意图(请参阅附件)。 我不是OpAmp专家,所以我可能需要一些帮助,以提供哪些信息(希望可以)?

    e2e.ti.com/.../TI-OpAmp-Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bret,

    感谢您的示意图。 我们将在这个星期一回顾。 如果您有任何电压测量值或波形,这将很有帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bret,

    我们已经查看了您的示意图,需要获得有关测量电压或波形的更多信息。 不清楚您所说的"运算放大器上的电压为零"是什么意思。

    查看示意图,我们注意到从U8B引脚3到地面的齐纳。 您能否告诉我们该设备的部件号是什么,或者该二极管的齐纳电压是多少?  该设备是内部设备,对此疏忽表示抱歉。

    Q10上的栅极电压是多少? 它是否足够低以关闭Q10?

    谢谢!
    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bret,

    我在上次的答复中犯了一个错误,请看我的修订意见。

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bret,

    我使用运算放大器的备用设备将您的原理图放入TINA模拟中。 模拟使用LM358,其性能与TL103WA类似。

    在直流电平上,电路似乎按需要工作,切换开关可更改输出信号键。 也许您可以查看随附的原理图,并告诉我我是否误解了您设计的任何部分,以及您是否能够模拟您所看到的失败。

    最佳,

    保罗

    e2e.ti.com/.../TL10W_5F00_FieldFailureV7.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Paul:

    感谢您提供信息。 我对OpAmp上的0伏表示歉意。 我的意思是 比较器参考电压下降到0伏。 但是,在与我们的EE交谈后,他说其中一些人上到了7.5 电压导轨,当时应该是2.5 电压。

    我已将信息传递给我们的电气团队,他们应该有时间查看您明天提供的信息。 我还会要求他们提供波形和电压。

    再次感谢,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bret,

    如果引脚3为零,则它会意外地与引脚4短路(焊片)。
    如果引脚3为7.5V,则引脚4意外开路(焊缝隙)或测量值不在TL103W的引脚3处

    我建议将R40更改为更接近5k的电流,以确保电流达到1 mA至引脚3。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗恩和保罗,

    感谢您提供信息。 我从我们的一位电气工程师那里收到了以下信息(见附件)。 我希望这有助于您所请求的电压和波形。 如果我能提供更多信息,请告诉我。

    再次感谢,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉,我删除了附件,因为我认为此论坛是私人论坛。 我可以通过电子邮件向您发送报告吗? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bret,

    但是,由于周末和圣诞节的原因,我们收到了报告,预计会推迟几天。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bret,

    报告中包含有用的信息,但没有足够的信息来精确定位故障引脚。 此时,我们只需要对所有引脚进行直流测量,而不是对所有引脚进行测量。 如果您有多个可疑设备,也要检查其上的直流电压,以查看结果是否变化或始终相同。 我相信你说过,失败并不总是一样的。