This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA301:过载恢复时间规范

Guru**** 2584885 points
Other Parts Discussed in Thread: INA301, INA303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/658927/ina301-overload-recovery-time-specification

部件号:INA301
主题中讨论的其他部件: INA303

INA301数据表提供了允许双向过流检测的应用示例(第8节)。

我对计划用于低侧电流感应应用(电机控制逆变器)的电路感兴趣。

我使用INA301网页上提供的PSpice模型进行了模拟,发现过载恢复时间非常长(几十毫秒)。

 这似乎 妨碍 了双向过流检测 电路 正常工作。

另一方面,我发现一个文章指出INA301 PSpice模型可能不代表过载情况。

除非我错了,否则数据表中不会提及有关过载恢复时间的任何内容。

是否有代表实际器件的更新的PSpice模型(至少 在过载恢复时间和转换率方面)?

TI能否提供有关INA301过载恢复时间的实际测量数据?  

感谢你的帮助。

Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Nicolas:

    请回答以下问题。

    1.您使用警报PIN的原因是什么? 您是否使用输出(OUT)引脚进行电动机控制,从而发现INA301的输出引脚过载恢复时间过长? 或者您是否看到报警引脚也会出现延迟,因为输出引脚也会出现过载延迟?
    2.超速有多强?
    3.负载电流的变化速度有多快?

    在应用电路(图42)中,我们将重点放在警示引脚上,用-10mV感应电压将其中一个零件(B部分)过驱动至地电位,而另一个零件(A部分)感应到+10mV。 如果   内部放大器的输出(输出引脚)已在线性区域(图42中的情况并非如此),则警报引脚将以正常传播延迟(根据数据表,0.75us至1.5us)作出响应。 根据数据表中的双向电路/数据(图43),我们给出了~1.7毫秒的时间,让B部分的输出引脚保持饱和(Vsense =-1mV,因此输出到GND)并输入线性范围,然后B部分必须检测到高于其限值的电压。

    因此,该模型可能无法正确处理过载恢复时间,因为您看到的是10毫秒,根据图43,过载恢复看起来比这要快得多;不过,超速信号的强度也可能是这里的一个因素。

    此致,
    Peter Iliya
    电流感应应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nicolas,

    INA303中集成了相同的双向电路。 请参阅INA303数据表,了解BW和转换速率规格。

    此致,
    Peter Iliya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Peter,

    我的意图是将INA301用作为无刷电机供电的逆变器的短路保护(直通或接地故障保护)。

    由于逆变器拓扑和逆变器控制方案,通过感应电阻器的电流在额定操作中可以是正电流或负电流。

    短路会导致电流变化的斜率非常快,1 us或更短的检测时间对于防止IGBT吹散至关重要。

    模拟似乎表明过载恢复时间非常慢,我的理解是,您确认即使在极小的过速电压下,实际零件也可能需要1毫秒以上的时间。

    在这种情况下,如果发生短路时额定电流为负电流,而短路将导致正电流,则检测将发生得太晚,无法保护IGBT。 如果我说得对,INA301可能不是用于我的应用程序的部件。

    我不希望INA303提供更好的结果,因为该问题与集成的Inamp慢速过载恢复有关。

    我可能会考虑使用离散组件(高带宽运算放大器+快速比较器)实现短检测。

    如果我的分析不正确,请告知我。

    此致,

    Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nicolas,

    INA303实际上应解决双向电流监控期间内部放大器输出饱和的问题。 INA303有一个参考引脚,该引脚将输出级与该电压的参考电压偏置, 通常这位于 其线性区域的中间。 例如,您可以将参考电压设置为2.5V,然后为零件提供5V电源。 然后,您可以将一个限值(VLIMIT1)设置为3V,将VLIMIT2设置为2V。 因此,正电流将产生高于2.5V的输出电压,负电流将产生低于2.5V的输出电压。

    在这种情况下,您将遇到的唯一延迟是 "总警报传播延迟"或"受限转换"。 不同之处在于,第一个被视为"小信号",因此测试条件 的输入过速为1mV。 这意味着,如果VLIMIT=2V且 增益= 20V/V,则输入信号从 约99mV跳至101mV。 这会导致 输出信号从1.98V转至2.02V,从而使比较器跳闸。

    转换速率受限延迟受内部放大器输出回转的限制,该内置放大器必须驱动全刻度跳转0.5 至4.5V,两种规格时间均从感应电压的即时步进响应开始。

    有关设计信息,请参阅数据表中的典型双向应用电路。

    此外,如果INA303不能满足您的要求,请告诉我,但总的来说,它 应该比 使用两个INA301的产品更好地为您提供性能。

    此致,

    Peter Iliya

    电流感应应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Peter,

    INA303参考针脚肯定可以解决此问题。 所以这部分是一个很好的候选项。
    我只是有点担心第二个比较国比第一个比较国至少慢两倍。
    也许TI会在将来的部件中解决这一缺陷。
    无论如何,非常感谢您的支持。 这对我来说非常有用。

    此致,

    Nicolas

    注:我认为INA301数据表应该清楚地指明过载恢复时间规范,以避免误导潜在用户。