This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2340:确定日期/批次代码格式

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/658926/opa2340-determination-of-date-batch-code-format

部件号:OPA2340

我们最近经历了几个不同批次的此产品的失败率提高。  我们想了解批量代码格式的含义,以防这是由特定工厂的产品引起的。  您能告诉我们应该采用什么格式,以及如何分解?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob,您好!

    由于半导体产品盗版者的问题,TI不能披露有关OPA2340标记的详细信息。 泄露我们的保密标识代码信息只会帮助假冒者破坏我们为终止其做法所做的努力。

    您未提供有关增加的OPA2340故障率的任何信息。 故障率是多少?故障率增加到了多少? 故障会显示哪些故障电气特性? 如果您提供了OPA2340应用电路的原理图,其中包括电源,输入信号,输出负载和任何环境条件,我们可以就产品可靠性问题进行查看。

    如果您收到的OPA2340产品存在有效的可靠性问题,TI将与我们的授权TI分销商一起制定相应的程序来解决这些问题。  

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Thomas,我们已通过我们当地的工程支持联系TI,并提供您所需的信息。