This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA541:部件损坏。

Guru**** 2778945 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/652668/opa541-part-being-damaged

部件号:OPA541

我在设计中使用了OPA541,它不断受到损坏。 使用单端电源运行,损坏后,输出或电流感应引脚对+Vs或-Vs具有低阻抗。

在FET规格上,SOA 图形通常具有与曲线关联的时间。 OPA541只有一条曲线。 这是否意味着它是硬性限制,不应超过,或者在低占空比下是否可以超过?

我想通过一种方式将原理图和更多详细信息私下发送给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    hhi hwswdesign,
    我的猜测是SOA曲线代表了一个硬限制,超过该限制可能会对输出设备造成损坏,但我将仔细检查是否是这种情况。 您可以将原理图发送到a.davis@ti.com。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对此进行调查。

    数据表还提到了最大125W内部功耗。 虽然我知道该级别的操作会影响MTTF,但我对我可以在短时间内释放的最大功率感兴趣。 假设我在1秒内有400 us (0.04 %占空比),我很好奇这400 us期间的最大功耗是多少。