This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA129:VIN+上的缓冲器出现CMRR问题

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: INA129

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/652892/ina129-cmrr-problem-with-a-buffer-on-vin

部件号:INA129

客户的电路也很好,他们最关心CMRR。

测试输入为VCM=10V@10Hz,VDIFF=100uV@10Hz。

输入自IN+和IN-,CMRR >119dB;  但输入自IN+和IN-,CMRR <80dB。

客户的要求是如何在输入IN+和IN-时使CMRR大于110dB。

谢谢,新年快乐!

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Marc,
    为什么客户将U119添加到INA129之前的信号路径中? 这种运算放大器可能会造成源阻抗不匹配(并在INA输入处将共模信号转换为差分信号),或者从U119增加的相移会将共模转换为差分和降解CMRR。

    我建议客户绕过OPA或向INS +输入添加类似的缓冲区。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    客户使用内驱动器16 in-,U119用于驱动功能。

    我建议客户在INs+输入中添加类似的缓冲区以查看结果。

    谢谢,顺祝商祺!

    Marc