This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL084:TL084

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TL084, DIYAMP-EVM, TLV171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/652978/tl084-tl084

部件号:TL084
主题中讨论的其他部件: DIYAMP-EVMTLV171

我正在推杆配置中使用TL084。  我使用的是+/-12V直流电源,其测量值约为+12.13vdc和-12.14vdc。


当我输入正直流电压时,输出将跟随输入。  当I减小输入并 达到大约- 10.5 伏时,它停止跟随

输入。  当输入电压达到-11.3vdc时,输出将跳至+10.5vdc左右。

TL084是较旧的部件。  我加入了一个新的。  我还在试验电路板上构建了电路,结果也一样。

有人能告诉我这是否正常工作,如果您不知道如何构建一个并进行测试吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kirk:

    如果电源为+/-12V,TL084根据推荐的工作条件表具有以下线性工作区域:

    输入共模(最小值/最大值):
    -8V <VCM<8V

    输出摆幅(10kohm负载,最小值):
    -9V<vom<9V

    虽然典型(~68 % of devices)共模范围为-12V<VCM<15V,但您可能收到的设备是剩余的~32 % 之一。 您将在数据表中注意到最小值为+/-11V,这是测试值。 这就是为什么在观察奇怪的行为之前,您可以降低到-11.3V。

    您观察到的是相位反转。 当输入信号超过设备的线性操作区域时,会发生这种情况。 较新的放大器具有阻止此行为的电路。 因此,我建议您评估一台较新的设备。 我建议评估TLV171。 您也可能对DIYAMP-EVM感兴趣。 最后,我们有一个出色的视频系列,称为TI Precision Labs (www.ti.com/precisionlabs)。 您可能会发现有关输入和输出限制的视频特别有用。