This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6035:工作电源电压范围

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC6035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/659157/lmc6035-operating-power-supply-voltage-range

部件号:LMC6035

各位专家,您好!

我想知道LMC6035是否可以操作以下范围。

V-=-3.5V
V+=+3.5V

数据表中提到可以使用单个电源,所以我想知道LMC6035是否可以用于负电源电压。

此致,
藤原

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    藤原

    双电源正常。 请记住,LMC6035不是轨对轨输入。