This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2464:差分至单端信号转换

Guru**** 2526710 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV2464, TLV4170, TLV6004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/652620/tlv2464-differential-to-single-ended-signal-conversion

部件号:TLV2464
主题中讨论的其他部件: TLV4170TLV6004

您好-我有一个应用程序,我正在接收线路频率信号(即 50和60Hz)。  我需要将这些差分信号转换为单端信号以进行进一步处理。  我正在为这种低频应用寻找低成本解决方案,TLV2464似乎具有适当的输出电压范围和Vr.  此设备是否适合此类应用?  如果没有,是否更适合其他设备?  非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    根据输入信号,您可能需要考虑TLV4170。 这是一款更新的,成本优化的设备。 输入共模范围指定为(V+)-2V,尽管它在(V+)-2V至(V+)+0.1V之间工作,但性能降低(请参阅数据表中的表2)。

    我假设您有兴趣构建一个离散式仪表放大器,将差分信号转换为单端信号。 另一个选项可能是差分放大器,具体取决于您的情况。

    最后,如果您构建离散式仪表放大器,请注意此类配置的VCM与Vout限制。 简而言之,因为放大器具有特定的VCM和Vout范围(例如 RRI/O)整个拓扑的范围不相同。 以下是指向可能有用的其他信息的链接:

    e2e.ti.com/.../3373.understanding-instrumentation-amplifier-vcm-vs-vout-plots
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pete -感谢您的回复。  该应用的性能要求很低,因为我只是将隔离器差动输出中的隔离50/60Hz交流线路电压信号转换为下游电路所需的单端信号。  TLV2464似乎符合此要求,因为它的Vicr从0到Vdd,并且它具有轨对轨输出。  您是否有理由认为此设备不适合我所描述的应用程序?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    没问题!

    我没有理由想到为什么TLV2464作为仪表放大器连接时不工作。 由于价格原因,我建议将TLV4170作为备用件,并且它正在采用更新的流程。

    另一个要检查的设备可能是TLV6004。 它是另一种在较新的流程上进行成本优化的设备,但它是RI/O
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    皮特-非常感谢! TLV6004看起来是理想的解决方案。