This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:关于输入偏置电流

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/658801/ina226-about-input-bias-current

部件号:INA226

我有疑问,

数据表的电气特性第5页"输入偏置电流"
这是10uA (Ta = 25℃/Vin += Vin -= 12V)(典型值)。

但是,数据表第8页上的图12有所不同。
VIN += Vin-= 12 V,IB = 19 uA。

另请参见第9页上的图13。
25°C,IB = 19 uA。

我应该怎么想?

此致,

小泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ozawa:

    让我来研究一下。 我稍后会作出回应。

    此致,
    Peter Iliya
    电流感应应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ozawa:

    在查看数据并与团队交谈后,您在INA226数据表中看到的图12和图13值实际上是IB+和IB-的总和, 电气特性表中的10uA分别为输入和输入引脚指定输入电流值。

    对于所有这些情况,共模为12伏,感应= 0。 对于10uA规范,我们尝试指定"in-,in+引脚"的规范。 由于IB+和IB-在Vsense = 0V时的值非常接近,因此可以将它们加在一起以用于图12和13。 不用说,但请注意,10uA规格是基于多个测量值的典型值,而图12和13仅是一个单元的实际测量值,因此12V共模时(IB+)+(IB-)并非完全是20uA。

    Peter Iliya
    电流感应应用