This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA138-Q1:当INA138用于测量蓄电池的充电电流时,它没有反向蓄电池保护。

Guru**** 1125150 points
Other Parts Discussed in Thread: INA138-Q1, INA138, INA240
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/656851/ina138-q1-ina138-does-not-have-inverted-battery-protection-when-it-is-used-to-measure-the-charge-current-to-a-battery

部件号:INA138-Q1
主题中讨论的其他部件: INA138INA240SM7.4611万LM7.461万-Q1LM7.47万-Q1

您好,

我正在使用IC检测蓄电池的充电电流,但如果错误地将蓄电池倒置,则IC损坏。
我可以在测量输入中添加两个相同值的电阻器,以避免短路。
或者您会推荐什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Reinaldo:

    明天我和我的团队讨论后,我必须回到你们的电话,但似乎你们想要从IN+和IN-引脚到接地的一些二极管来夹紧共模电压,或者你们可以使用MOSFET来完全打开电路。

    所测量的电流值是多少? 这将限制可使用的零件。

    此致,
    Peter Iliya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Peter,

    接地(阳极)和VIN-和VIN+(阴极)之间似乎有二极管,当蓄电池反转时,会导致GND和VIN-之间的电流过大。 最大电流为5A。

    谢谢。

    此致,

    Reinaldo García ñ o。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Reinaldo,

     

    我假设您要防止INA138-Q1的共模电压不低于-0.3V,如果电池放错极性反接,则会发生这种情况。

     

    极高电流肯定是一个问题,如果在INA138-Q1器件的IN+和IN-引脚的输入轨迹中放置一些限流电阻器,则可能会受到限制;但是,放置这些电阻器(即使约为10欧姆)将开始在INA138测量中产生错误。 我们通常将这些电阻器限制在不超过10欧姆的范围内,但如果您愿意牺牲精度,则可以增加此值,请参阅选项3。

     

    选项1–在电源通道中使用单个二极管

     

    在正常操作过程中,您将根据所用二极管的正向电压降损失蓄电池供电的电量。 如果蓄电池放置不正确,则二极管出现反向偏置,将会打开电路。 肖特基二极管在这里工作最好,因为它可以在正常操作期间提供最低的正向电压降,但您需要确保它能够承受反向偏压(蓄电池电压)。

     


     

    选项2–在电源路径中使用PMOS FET

    http://www.ti.com/jp/lit/an/slva139/slva139.pdf

     


     

    选项3–使用2个正常整流并联二极管关闭IN+和IN-输入

     

    这是一种简单的方法,您可以放置两个10欧姆限流电阻器,然后将分流二极管从输入/输入+引脚接地(左侧电路)或电源(右侧电路)。 共模电压将被夹紧至{VDD - VF},其中VF为二极管正向电压降。 问题是如果电池放错位置,二极管电流将会很高(~5A)。 电流由您的电源电压(INA138 VCC)供电。

     

      

     

     如果将阳极连接到接地(左侧电路),则由蓄电池来提供此电流。 使用此二极管偏置,共模电压将被夹紧至正向二极管压降。 您可能需要找到二极管的最低压降(<0.3V),但同时反向偏置最大电压大于电池电压的二极管。

     

    此高电流的次要问题是您的限流电阻器(R4,R3)需要能够释放该功率。 如果这些电阻器增加到50欧姆,二极管电流将降至~1 A,似乎有电阻器可以处理此功率消耗。 虽然我不确定您需要为系统保留多少精确度。 输入电阻器产生的错误(R4 = R10 = RIN)是由于输入偏移电流(IOS)在您的分流电压信号的顶部产生电压偏移。 此偏移误差为:

     

    ios*Rin =(IB+- IB-)*Rin。

     

    当您的分流电压升高时,IOS也会增加,因为IB+和IB-曲线通常会相互差异。 对于INA138,我们没有像其他设备一样的特征参数(请参阅INA240数据表),但可以使用与输入串联的安培表进行测量,同时增加输入电压。

     

    选项4–使用齐纳和整流二极管

     

    这取决于VZ和Vd的选择是否谨慎。 共模将被紧固至VCC–Vd–VZ。 在5A通过二极管运行时,VZ = 4.189V,Vd = 0.785 ,因此当电源为5V时,VCM变为26mV (在INA138 CM绝对最大额定值内)。

     


     

    选项5–实施比较器,在检测到极性反接时关闭MOSFET

    您可以在以前的帖子中阅读有关此问题的更多信息,请单击此处:

     

    e2e.ti.com/.../NegVCM_5F00_normalDiode.TSC

    e2e.ti.com/.../SingleSchottky.TSC

    e2e.ti.com/.../PMOS_5F00_FET_5F00_inPath.TSC

    e2e.ti.com/.../Zener_2600_Normal.TSC

     

    希望这有所帮助。

    Peter Iliya

    电流感应应用支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Peter,

    我们需要一个更简单,更便宜的解决方案。

    谢谢。

    此致,

    Reinaldo García ñ o。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Reinaldo,

    您正在尝试保护哪些内容? 您是否正在尝试保护INA138免受低于-0.3V的共模电压的影响,或者您是否正在尝试保护所有电路免受蓄电池极性反接的影响?

    二极管脱离输入的原始用途是什么? 这是否与上面的选项3相似,用于夹紧输入共模电压?

    蓄电池的电压是多少? INA138的供电是什么? 蓄电池是否间接为INA138供电?

    我在上一篇文章中列出的选项是防止电池极性反转的常用方法,因此我不确定是否有更便宜的方法。 当然有一些更简单的方法,如使用性能/智能二极管集成电路,如LM7.47万-Q1,LM7.461万-Q1或SM7.4611万,但这些方法可能会提供类似或更高的价格点。

    此致,
    Peter Iliya
    电流感应应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Peter。


    我认为最初的问题解释得不好。 如果INA138的其中一个应用程序是测量蓄电池充电器的电流,则在将蓄电池反转时,接地至-VIN (INA138)的电流将损坏INA138。 这就是问题所在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好Reinaldo,

    电流过大的原因是,如果蓄电池放错位置,则共模电压(或-VIN)变为负电压(等于蓄电池电压),其负电压比INA138的-0.3V绝对最大限制高得多。 一旦发生这种情况,内部ESD二极管将从-VIN (阴极)变为INA138接地(阳极),并且此二极管会出现偏压。 一旦内置ESD二极管出现偏压,它将产生极高的电流(>>10mA)并开始加热,这将导致部件损坏。有关详情,请访问 :e2e.ti.com/.../3599.exceeding-the-absolute-maximum-voltage-ratings-specifications-by-limiting-input-current


    您可以尝试使用INA138输入上的限流电阻器将此电流限制为小于10mA,但如果不严重降低设备精度,这将不起作用。 然后,您可以尝试使用二极管在一些有效的共模电压(上面的选项3和4)下钳制输入,但您仍然需要在一定程度上限制电流,并为INA138安装一个电源,甚至可以提供此电流。 或者,您可以尝试保护整个系统免受极性反接(上面的选项1和2)。

    如果您有任何示意图,而不是在论坛上分享,您可以直接发送电子邮件至p-iliya@ti.com。

    此致,
    Peter Iliya
    电流感应应用