This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6703:LMH6703过压保护

Guru**** 2524620 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6703

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/658922/lmh6703-lmh6703-in-overvoltage-protection

部件号:LMH6703

我正在使用LMH6703的非反相配置(G=4),100欧姆串联在+in。 输入信号的端接电阻为50欧姆。 V+=+5V,V-=-5V。

在不损坏LMH6703的情况下,输入信号的最大电压幅值是多少? 是否提供内部保护二极管?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    最大输入电压范围为正极到负极。 在您的情况下,电压范围为-5V至+5V。 该器件具有内部ESD保护二极管,但它们仅设计用于处理ESD事件。 您应将输入保持在最小和最大范围内,以确保设备安全操作。

    此致,