This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV07:与OP07相比,测量电流时出现较大误差

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV07, OP07, TL074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/651875/tlv07-large-error-when-measuring-current-compared-to-op07

部件号:TLV07
主题中讨论的其他部件: OP07TL074

您好,

我的一位客户正在测试TLV07,以测量其太阳能逆变器系统中的直流总线电流。

原理图如下所示,并联电阻器位于GND侧,因此共模电压几乎为零。 电流为直流,由于将20k切换频率的逆变器连接到直流总线,因此会出现20k纹波。

布局如下所示:

他们在相同情况下使用同一主板测试OP07和TLV07,测试结果如下所示:

电源 OP07 (A)测量的电流 功率分析仪测量的电流(A) 错误百分比(%)
5 % 0.58 0.71 -18.3
10 % 1.29 1.40 -7.85
15 % 2.00 2.08 -3.85
25 % 3.34 3.40 -1.76
50 % 6.60 6.61 -0.15
75 % 9.88 9.88 0
100 % 12.81 12.79 0.15
电源 TLV07 (A)测量的电流 功率分析仪测量的电流(A) 错误百分比(%)
5 % 0.47 0.68 -30.88
10 % 1.07 1.38 -22.46
15 % 1.79 2.06 -13.11
25 % 3.19 3.39 -5.9
50 % 6.71 6.71 0
75 % 10.30 10.09 2.08
100 % 12.83 12.44 3.14

有人能给我一些建议,如何改进行为或TLV07来与OP07竞争? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Howard:

    在上面张贴的原理图中,它看起来像RP108和RP109都与Solar -1相连,而不是像我所期待的那样,RP109接地。 如果是这种情况,除非Solar-1连接到电路中其他位置的GND,否则输入共模范围可能超出TLV07的共模范围。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,它已连接到其它位置的GND。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Howard:
    什么连接到TLV07的输出?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TLV07的输出连接到TL074。 TL074形成电压随动件,TL074的输出连接到C2000的ADC引脚。