This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301:AMC1301电压采样出现意外错误

Guru**** 2823095 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/658907/amc1301-amc1301-voltage-sample-with-unexpected-error

部件号:AMC1301
主题中讨论的其他部件: TMS320F2.8374万S

大家好,

 我的客户使用AMC1301作为电压样本,并报告 在使用AMC1301进行电压样本时出现意外的大错误,例如,采样的电压将低于预期,而实际直流总线电压为400V,但采样值仅为388V。

 您是否可以提供意见,说明使用AMC1301进行电压采样时产生意外大错误 的原因,以及如何在应用中避免这些错误以及如何进行偏移校准?

  所 附的详细原理图和错误计算。

 期待您的回复,谢谢。

此致

本杰明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Benjamin:

    在VINN上使用R系列时,会出现一些与AMC1301相关的增益错误,这在9.2 .2.1 和9.2 .2.2 部分中进行了说明。 您还必须考虑与TMS320F2.8374万S中ADC相关的错误。 我会给您发送一个备注,我们可以更详细地讨论此问题。

    新增-与测量技术和计算有关的问题已解决了这个问题。