This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4521:带通滤波器内的放大器出现意外行为

Guru**** 2595780 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4521, ADS1274

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/652491/ths4521-unexpected-behavior-of-the-amplifiers-within-a-bandpass-filter

部件号:THS4521
在“线程: ADS1274”中讨论的其他部件

您好,

我正在使用THS4521进行使用FilterPro生成的有源2级带通滤波器(4.14 KHz < f < 40.89 KHz)。

这是模拟接收器链的最后一部分,它包括4个阶段:仪表放大器(增益300 [V/V],AD8429/模拟器件) -->  单端输入至差动输出放大器(增益2 [V/V],THS4521/TI) --> 有源BPF (增益1 [V/V],见上图)--> ADS1274 (TI)转换器。

为了研究ADC的噪声输入源,仪表放大器(INA)的输入被缩短为接地。

测量的INA输出信号为30 [mVpp](参见图1中的F2),差动输出放大器的输出信号上升至100 [mVpp;18 MHz](参见图1中的F1)。 此放大器设计有1个[kohm]系列电阻器和2个[kohm]反馈电阻器。

在频率为60.98 [MHz]时,BPF中间级输出的测量信号为714 [mVpp](参见图2中的F2),在频率为16.34 [MHz]时,BPF最后一个输出的信号为120 [mVpp](参见图2中的F1)。

 

简而言之,BPF在电路中任何地方都不会出现的频率下有较大的输出噪音,应予以衰减。

 

我怀疑,BPF的噪声输出是由于THS4521的偏置电流造成的,该偏置电流是由运算放大器的输入上存在交流耦合产生的。 这是否合理?

使用大型下拉电阻器时,运算放大器输入是否应参考接地?

 此外,由于我没有看到任何应用使用大值电阻器,我将第一级的反馈电阻器更改为10 [kohm]。 结果没有改善。

此致,

Avihay。

附注  

如果BPF图片不清晰,我可以将其发送到您的电子邮件中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Avihay,

    我在阅读原理图时遇到了问题。  你可以在ti dot com的Loren dot siebert给我发一封电子邮件。  电容器C159与放大器输出之间应有一定的电阻。  我看到有电阻器的固定器,你可以尝试使用25欧姆电容器作为开始。  我可以在获得更好的原理图副本后模拟您的电路。

    此致,

    Loren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Loren,

    该示意图的副本将通过电子邮件发送给您。

    我希望很快能听到您的意见。

    此致,

    Avihay。