This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA615:OPA615 DC恢复和视频放大

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA615
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/652302/opa615-opa615-dc-restoration-and-video-amplification

部件号:OPA615

您好! 我目前正在使用基于PAL的复合视频。 该视频具有0.5 -1V峰值到峰值振幅和15 MHz带宽。 我想要DC还原和+2V/V的增益 如何使用OPA615实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您可以参考OPA615数据表中的图40和41,它们显示了两个直流恢复电路示例。 图40中的示例有一个等于R2/R1的增益,您可以将其设置为2 V/V

    此致,