This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904-Q1

Guru**** 2796705 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/658404/lm2904-q1

差分输入电压范围等于最大额定电源电压:−非V器件。 。 。 ±26 V−V-Suffix设备... ±32 V

 这±26 V是什么意思?  如何使用它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jeffrey,

    您正在查看的规格是最大输入差分电压。 这意味着设备的in+和in-引脚之间的最大电压差不能超过+26 V (对于in-)或-26 V (对于in-)。

    例如,如果我们将电压保持在IN-至0V,则IN+可高达26V (+26V的Vdiff)。 或者,如果我们将输入电压保持在26V,则输入电压可降至0V (电压差为-26V)。

    如果超出该范围,可能会损坏设备,并且设备无法正常运行。 您可以使用此规范来确保您正在应用于此设备的输入信号可以安全处理。


    我希望这一点是明确的。

    最佳,
    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    澄清了我先前的回答-打字错误和轻微错误。

    -Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我仍然不太理解,例如IN-在0V时,IN+为0~+26或-26~+26。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jeffrey,

    该规范真正告诉您两个输入引脚之间的最大电压差是多少。 必须满足两个条件:

    1. IN+和IN-上的电压需要介于0和26V之间。

    2.使用IN-作为参考,Vdiff =(V_IN+- V_IN-)。

    如果满足这两个条件,则输入对设备是安全的。 使用您给出的示例,如果您将V_IN-保持在0V,则V_IN+的可接受范围为0到26V。

    -Paul