This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tina/Spice/OPA743:APA743

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/658332/tina-spice-opa743-apa743

部件号:OPA743
主题中讨论的其他部件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

我是一个有经验的PSpice用户,但只是想学习Tina TI。 我已进入Wein Bridge示例电路。 我得到了瞬态分析,并添加了与关键电路节点的断路(VM 1,2...)连接。 但是,我无法让示波器工作。 我已调整控件,可以选择VM1,VM2等测试点,但没有信号。 是否有一种模式可使电路运行? DC值似乎存在。 在入门PDF的第9页上,它显示将光标放在模拟电路的输出上。 这似乎行不通。 但是,我可以选择输入"通道" VM1,VM2等

就像电路不工作一样。 我做错了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aubrey,

    您是否可以附加TI-Tina文件,以便我查看它。
    我不经常使用示波器工具,因此我需要自己尝试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虽然我想附加示例文件,但我看不到执行此操作的方法。 此表单提供“选择标记”按钮,但没有附加文件的明显方法。 这是TI入门文档中的示例。 我正在使用昨天从TI网站下载的9.3 .150.328 SF-TI版本。

    在入门的第9页上,它说明将光标置于模拟电路的输出上,并根据需要调整虚拟示波器对话框中的控件。 我无法让光标选择任何信号进行查看。 它还表示(第9页顶部)该软件可置于伪实时模拟模式,在该模式下,虚拟仪器可用于在电路运行时观察输出。 但没有关于如何启用此模式的信息。

    显然,为了在分析模式下查看信号,必须将“vmx”“断路”测量仪放置在原理图中所需的测试点处。 这一点未作说明,但如图所示(例如图8)。 当我这样做时,这些VM在示波器中显示为“通道”,但选择它们仍然不允许查看信号。

    谢谢!

    Aubrey页面

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aubrey,

    很抱歉,您在附加文件时遇到问题。 以下是有关如何在E2E中执行此操作的良好链接: https://e2e.ti.com/group/helpcentral/w/e2e/148.4 -5-Attaching-a-file 

    唯一更改的是"丰富格式"现在是"插入代码,附加文件等..." 您也可以单击回形针图标以附加文件。 如果上传文件不起作用,请尝试放入zip文件夹。

    我能够使用示波器,并且能够使它工作。 使用时,您是否单击了“运行”按钮? 如果您在电路中设置了电压表,则会开始显示结果。 在“Channel”(信道)下拉列表中,您可以选择要查看的信号。

    这有帮助吗?

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我做了你所建议的。 当我选择"运行"时,它会显示"永远收集数据"。 当我选择一个应该存在交流信号的点时,我确实得到了直流信号。 就像只有DC启动值存在一样。 您发送了一个关于附加文件的链接,但所有链接都不清楚。 我现在键入的内容(在论坛上,您的回答的正下方)中,没有附加文件的规定。 在我现在键入的位置下面有蓝色文本,建议插入代码,附加文件等,我应单击此处并访问thae2e.ti.com/.../Example-1.TSCt链接。 当我访问该链接时,将出现一个Word文档,允许我继续键入,但没有回形针。 如果拖放,文本中将出现一个巨大的数字。 我把它留在了那里。 没有任何迹象表明我的档案已附上。 您是否熟悉我们看到的用户界面?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aubrey,

    您的文件已成功附加,谢谢。 我对您看到的界面很熟悉-可能很难描述,所以也许我会为将来写一份小文档。

    不管怎样,我们现在已经有了您的电路,我想花一点时间看看我是否能够更好地理解TINA的功能。 同时,您能否尝试运行瞬态模拟,看看结果在该模式下是否对您有意义? 您可以通过转到"分析"-->"瞬态...来访问瞬态仿真。 如果结果不合理,我会再次检查您的电路,看看是否存在任何潜在问题。

    谢谢!

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aubrey,

    我看到的跟你看到的一样,当我第一次打开示波器时的DC值。 使用您的相同电路,我只需将时间/ Div从默认10 m 更改为5 m ,就能让示波器工作。 出于某种原因,当我这样做时,所需的输出正弦波会出现,并且一切都按预期工作。 您是否可以尝试使用时标播放,看看您是否有相同的行为?

    如果您遇到瞬态模拟问题,请将单选按钮选项从"计算操作点"更改为"使用初始条件"。 然后它应该按需要工作。

    -Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我以前的帖子已消失?? 瞬态分析工作正常。 在我之前的一篇消失的文章中,我告诉我,如果我选择分析,选项并选中"保存所有分析结果"框,然后进行瞬态分析,将其最小化(可能不必要?),示波器将如何工作。 我可以看到交流信号。 所以在你发布之后,我打开了文件,打开了示波器,它现在工作了。 更改时间/刻度可执行预期操作,但不会停止或启动示波器。 探头功能对我不起作用。 我只能查看连接了断路"仪表"的节点。 于是我关闭了文件,重新打开了它,检查了“保存所有分析”按钮,关闭了文件,Tina,重新打开了它,示波器仍然工作。 我可以关闭Tina,重新打开它,重新打开文件,打开示波器,它就可以工作。 某处有一个错误/未记录的"功能"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aubrey,

    我们通常使用简单一点的瞬态分析;我们对示波器功能没有太多经验。 我认为您认为有一些未记录的"功能"是正确的。 有关使用TINA的进一步帮助,我建议在模拟模型论坛上发布: e2e.ti.com/.../234

    如果您对运算放大器有任何疑问,请发布。 我们很乐意为您提供帮助。

    -Paul