This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/OPA846:瞬态分析问题

Guru**** 2544380 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA657, TINA-TI, OPA846

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/658435/tina-spice-opa846-transient-analysis-problem

部件号:OPA846
主题中讨论的其他部件:TINA-TI,OPA657

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

大家好,  

我现在使用opa846和opa657作为TIA。但当 我通过TINA模拟安培时,输出信号的形状和幅度异常。电路和输出信号在下图中描述。

输入 为200ns宽度,10nA,电流 脉冲信号。  

进行瞬态分析时选择零初始值。

期待您的回复。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您看到瞬态脉冲是因为您在瞬态模拟中使用零初始条件设置。 由于零件在零开始所有值,因此它立即看到导致过冲的10nA电流。 如果使用默认工作条件计算,则会看到正常响应。

    此致,
    雅各布