This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4820:OPA4820失真性能高于10MHz

Guru**** 2656545 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/658379/opa4820-opa4820-distortion-performance-above-10mhz

部件号:OPA4820

您好,

我们是否有关于OPA4820的第2和第3谐波的数据,看起来像高达60MHz? 我只在数据表中看到高达10MHz的频率。

以下是信号和所需性能的详细信息

-60MHz         差分正弦波

-         振幅: 2Vp-p差分

-         <155 dBc/Hz相位噪声-所需的宽带点噪声小于3 nV/rtHz

 

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michael:

    如数据表所示,我们之前没有超过10 MHz的任何测量数据。 如果您还有任何疑问,请随时通过电子邮件跟进。

    此致,