This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 单电源VS+ 24V/ VS- 0V中具有低偏置电压的OP

Guru**** 2522660 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA172, TLV2172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/654840/op-with-low-offset-voltage-in-single-power-supply-vs-24v-vs--0v

主题中讨论的其他部件:OPA172TLV2172

你(们)好  

现在我们在 单电源VS+ 24V/ VS- 0V中使用AD8065,输出电压小于5mV。

对于可在 单电源VS+ 24V/ VS- 0V应用中使用低偏置电压替换AD8065的OP,您有什么建议吗?  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您能否告诉我放大器需要以何种频率工作,以及总输出电压摆动是多少?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jacob,

    总输出电压摆动为0~10V,工作频率低于1Hz。
    最大输入电压可提供50V电压。
    谢谢你

    杰瑞
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jerry:

    如果工作频率低于1 Hz,是否有任何原因需要使用高速放大器? 我们的精密和通用放大器提供了更多的高电压产品,如果不需要速度,它们可以用于此应用。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jacob,

    是的,我们不需要高速放大器。 你有什么建议吗? 哪种OP更好。
    谢谢你

    杰瑞
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jerry:

    我已将此分配给我们的通用放大器组,该组应该能够为您提供进一步的帮助。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jerry:

    根据您提供的要求,查看OPA172。 它在单个电源上可支持高达36V的电压,具有足够的带宽供您使用,并且低偏移电压为+/-0.2mV。

    请告诉我这是否能满足您的需求。 如果您不需要非常低的偏移电压,您还可以查看TLV2172。

    谢谢!
    保罗