This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有共模电压的运算放大器,可低于负电源200~300 mV

Guru**** 2838850 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA342

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/651971/op-amp-with-a-common-mode-voltage-that-can-go-200-300-mv-below-the-negative-supply

主题中讨论的其他部件:OPA342

团队成员,您好!

我正在寻找一个运算放大器,其中VCM可以低于负电压电源200至300 mV,并且应该在-40°C至85°C的温度范围内应用

其他相关规格:BW可低至1 MHz,电源电压为3.3 V,偏移电压< 1 mV,RRIO。

我发现OPA342的电压为300 mV (以及其他几个电压为200 mV),但他们只指定VCM的TA = 25°C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Victor,
    在整个温度范围内未明确指定-300mV,但看起来CMRR规格在整个-40至85度范围内涵盖-300mV至V+- 1.8V。