This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA188:INA188 -3dB大信号带

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: INA188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/651711/ina188-ina188--3db-large-signal-bandwith

部件号:INA188

您好;

+/-10V信号的INA188 -3dB频率是多少?

此致;

卡罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Karo:
    INA188数据表中的图8应提供此信息。 这取决于您配置的增益和电源。 我预计转换率限制将是最大的因素。 对于正弦波,给定放大器转换速率的最大频率由以下项提供:

    FMAX = SR/(2*PI*Vp),其中SR是转换率,Vp是峰值电压(1/2 Vpp)。

    对于INA188,这为10Vpp信号(G=1时)提供~26KHz的最大频率,或~5.4kHz (G=100时)。

    有关转换率受限响应的更多信息,请访问: www.ti.com/.../snoa852.pdf