This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR115:XTR115

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR115, INA332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/656158/xtr115-xtr115

部件号:XTR115
主题中讨论的其他部分: INA332

您好,

我有XTR115 ,但我没有仪器放大器。我想检查XTR115输出的4-20mA电流。所以可以通过在引脚上应用40-200uA进行检查,具有串联电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amruta,您好!

    是的,只要您的源引用IRET引脚,您就可以用您想要的任何方式驱动输入。 对输出进行表征的最简单方法是在VREF和输入之间放置一个电位计,这样就不需要外部源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    非常感谢您的宝贵意见。 我已经完成 了XTR115 ,同时检查了电流输出端的变化。 但现在我必须选择仪表放大器,之前的帖子建议使用INA332,但它在市场上不易获得我选择了AD620,它在市场上也很容易获得使用AD620,我们也可以选择Gain (获得)...我可以浏览AD620,还是有其他选择。

    谢谢你