This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA347:比较器应用:保持开关在+和在-的风险

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA347
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/651811/opa347-comparator-application-the-risk-of-keeping-switch-in-and-in-

部件号:OPA347

大家好,

我们的原理图如下所示。

如果MEMS_HEATER Pull High,OPA347将输出高电平。 然后,负面反馈会将引脚拉出。

因此,如果MEMS_HEATER保持“高”,OPA347将保持开关IN+和IN-。

此应用程序是否存在任何风险? 我应该注意到哪些电气特性?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel,

    预期输出电流为[TP20]*100k/110k/1,VIO/1错误,VIO在7mV时可能很高。 输入为零可能导致无输出电流或高达7mA。
    由于反馈路径中有一个额外的组件,因此应验证稳定性。

    为什么问题标题显示"比较器应用"? 此电路是线性的,不是比较器。