This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP9.12万:pH传感器和温度补偿

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/658319/lmp91200-ph-sensor-and-temperature-compensation

部件号:LMP9.12万

您好,

我在您的设计"无线PH传感器发射器"上看到,您使用了带温度探头的LMP9.12万,以及带控制器的通信SPI。

但是,数据表 不显示设计 中显示的RTD,CAL,CSB,SCLK和SDI引脚。 它表示NC引脚,有些被GND或VDD替代。

我是否可以使用其他数据表? 谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Genny,
    SPI接口,CAL和RTD在某一点从LMP9.12万设备上删除。 当前支持的配置是数据表中描述的配置。
    无线pH传感器发射器设计已过时。

    此致,
    Jose